主题中讨论的其他器件: TCAN4550
关于 TCAN 4550-Q1、SPI 转 CAN 收发器。
通过读取 "Tx 缓冲器请求挂起"寄存器来监视 CAN 发送状态。 根据芯片手册可以看到0被定义为"无发送请求挂起"、1被定义为"发送请求挂起"、但是我们得到项目中第三个状态的测量值为2. 请帮助确认:TCAN 4550-Q1芯片处于此状态是什么状态? 为什么会发生这种情况?
此外、TCAN4550-Q1芯片的最小写入周期是多少?
如果无法写入、TX 缓冲器、Tx 缓冲器请求挂起的寄存器值是多少?
谢谢!