This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP1204:差分阻抗值

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1307064/tdp1204-diff-impedance-value

器件型号:TDP1204

大家好、

客户是否可以将差分阻抗(输入和输出)设置为100欧姆? 要求阻抗必须在以下范围内还是仅为设计参数?

此致、

林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此器件的端接可 通过术语寄存器进行设置。  

    Unknown 说:
    客户能否将差分阻抗(输入和输出)设置为100欧姆?

    可以。 您可以查看 8.1功能方框图、了解 RX/TX 两侧均有终端。

    Unknown 说:
    是要求阻抗必须在以下范围内还是只能是设计参数?

    您在上面指出的规格是 PCB 上输出和输入布线的设计参数(请参阅 图9-1。 源端应用中的 TDP1204)。 但是、您的要求是需要与这些设计参数匹配、这还取决于您正在使用的 HDMI 版本。

    当数据速率大于3.4Gbps 时、HDMI 2.0标准要求源端接阻抗约为100 Ω。 HDMI 1.4b 不需要源端接、但可以针对大于1.65Gbps 的更高数据速率进行端接。 启用这个端接是可选的。 表8-13列出了在引脚搭接模式下如何自动控制 TDP1204终端。 根据 MODE 引脚的不同、CFG0引脚可用于在开路和300 Ω 之间选择 HDMI 1.4端接。

    谢谢。

    扎赫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    该客户应用为 HDMI2.1。 如果是这样、从 HDMI2.1标准来看、100 Ω 终端是可以接受的。 该器件包括端接、也可以通过表8-12进行设置。 在 TERM 寄存器处、客户只需选择2h 或3h。

    "交流耦合 HDMI"和  "直流耦合 HDMI"是什么? 我不确定如何选择 TX_AC_EN 寄存器。

    从表8-13中可以看出、HDMI2.1端接规格与 HDMI2.0相同、因此在直流耦合 HDMI 中、端接电阻应在100 Ω 左右、在交流耦合 HDMI 中、端接电阻应在50 Ω 以内、正确吗?

    此致、

    林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户只需在术语注册处选择2小时或3小时即可

    是的、这两个寄存器值都应该适用于 HDMI2.1应用。  

    什么是"AC   耦合 HDMI"和"DC 耦合 HDMI"? 我不确定如何选择 TX_AC_EN 寄存器。

    使用 HDMI2.1、可以对数据信号进行交流或直流耦合。 分别查看了第9.2节和9.3节关于拉电流和灌电流设计。 要确定 AC_EN 是高电平还是低电平、您需要知道 TX 是直流耦合还是交流耦合到 HDMI 插座? 如果其交流耦合、则 AC_EN = 1、如果不是 AC_EN = 0

    从表8-13中,HDMI2.1端接规范与 HDMI2.0相同,因此直流耦合 HDMI 的端接应约为100欧姆,交流耦合 HDMI 的端接应约为50欧姆,正确吗?

    是的、这是正确的。 但重申一下、电源电阻必须为50欧姆。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    林三

    对于交流耦合 TX 或直流耦合 TX、取决于系统设计要求。 但 交流耦合输出会增加功耗。 如果功耗是个问题、那么我将使用直流耦合输出。

    谢谢

    大卫