This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 台式计算机的 PCIe 接口

Guru**** 2751185 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1299953/pcie-interface-for-desktop-pc

主题中讨论的其他器件:AM6411

您好、TI 团队:

我需要启动一个项目来做一个接口 PCIe 卡,项目很简单,一个软件只是发送命令到 PCIe 卡,这个卡只是重定向到一些数字 IO ,你能不能保证一个 MCU, 它仅需要20个 IO、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可用作 PCIe 端点的最简单微控制器是具有441引脚的 AM6411。

    您的延迟要求是什么? 使用现成的 PCIe/UART 桥接器或 PCIe USB 主机控制器、并将其连接到一个简单的微控制器会更简单(对于硬件设计和驱动程序支持而言)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速响应,今天我工具概述了这个芯片,但有任何文件 acout PCIe 连接和去耦电容器的这种芯片。

    根据该芯片的高速文档和相关文档、我看不到连接指定信息、是否有原理图或 CAD 作为参考示例。

    对于驱动程序是可以的,我没有问题,也 PCIe/UART 桥也可以使用,但这将是我的备份平面  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mina:

    为了在 AM6411上获得支持、我要将其重新分配给正确的产品系列。

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将会很好:)非常感谢 David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好!

    新年快乐:),有任何关于 AM6411支持的新闻吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI AM64xx GPEVM 可实现 PCIe 套接字、并可用作端点和根复合体。

    这将是一个很好的开始: https://software-dl.ti.com/processor-sdk-sitara/esd/am64x/latest/exports/docs/linux/Foundational_Components /内核 Kernel_Drivers PCIe/博 文 Ie_End_Point .html