This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3122E:UART 到 RS232

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TRS3122E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1311104/trs3122e-uart-to-rs232

器件型号:TRS3122E

大家好、

TRS3122E 实现 UART 到 RS232的正确插座是否?

我们是否有可升级的单通道插座?

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    搜索函数显示确实有1+1收发器:
    ti.com/interface/rs-232/products.html#286=1;1
    (SNxxx 器件是旧的;MAXxxx 和 TRSxxx 器件是相同的。)

    您需要多大的电源电压、数据速率和 ESD 保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    使用单通道 RS -232的最常见应用是 UART -因此、只要您的应用需要适合 TRS3122E 的性能范围、就可以使用 TRS3122E 在 UART 和 RS -232之间进行转换

    以下是一些注意事项、可帮助您确定这是否是正确的部件:

    1. TRS3122E 可由1.65V 至5.5V 的电压电源供电;交流集成电荷泵(需要外部电容器)将为 TRS-232生成输出摆幅电压 RS。 通常、您可以选择一个与连接到收发器的控制器匹配的电源-虽然这是一个宽 VCC RS -232器件、但它涵盖了1.65V 至5.5V 范围内的大多数控制器。  

    2.  电容性负载为500pF 时可实现1Mbps 的数据速率;电容性负载为1000pF 时可实现500kbps 的数据速率-高于此速率时、数据速率可能会受到影响。 一般而言、大多数电容负载来自电缆- 通常假设 RS–232电缆通常约为167pF/m (但请查看您的特定电缆数据表以了解更多信息)。 因此、使用常见的 RS -232电缆时、1000pF 大约为~6m 总线。 因此、根据应用中所需的数据速率和最大总线长度(+电缆属性)、有助于确定这是否是最佳器件。  

    因此、如果您可以确认以下几点、我还可以验证这是否是适合您的特定应用的最佳器件:

    1.需要的电压源是什么?  

    2. RS 至232部分的总线长度是多少

    3.如果使用电缆-是否有器件型号以便我查阅数据表?  

    4. UART 的运行速率是多少?  

    一般而言、许多 UART 应用都可以通过 RS -232得到很好的处理-但我想验证上述信息、看看这是否是此特定应用的最佳器件。  

    此致!

    帕克·道德森