This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP2004:最大电缆长度的实际运用

Guru**** 2937200 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP2004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1311362/tdp2004-maximum-cable-length-in-practice

器件型号:TDP2004

大家好、

我知道、在实践中、DP 端口的最大电缆长度通常约为5m。  

使用此转接驱动器时、如何延长电缆长度?
我认为这取决于电缆质量和环境、但我需要一些指导原则。

此致、taki   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TAKI:

    现在就研究这一点、今天就会有一个回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TAKI:

    您是否希望在有源电缆设计中实施2004年?

    TDP2004专为拉电流和灌电流应用而设计、不建议用于任何其他应用。