This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAL9539-Q1:ROTS 驱动器查询

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9539, TCAL9539-Q1, TCA9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1311215/tcal9539-q1-rots-driver-inquiry

器件型号:TCAL9539-Q1
主题中讨论的其他器件: TCA9539、PCA9539

大家好、

我想知道我们是否有适用于我们的 RTOS 驱动程序演示、 TCAL9539-Q1 ?

客户以前使用 Linux 驱动程序进行编码、但他们当前的项目使用 RTOS 进行开发、因此他们想知道我们是否有适用于该项目的 RTOS 驱动程序演示。

期待您的回复。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有驱动程序。

    前八个寄存器与 TCA9539/PCA9539向后兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    Clemens 正确、TI 不为 TCAL9539-Q1提供任何 RTOS 驱动器演示。  

    Clemens 对前八个寄存器的评论是"向后兼容 TCA9539/PCA9539 "、这是正确的。 如果存在针对这些器件的在线驱动程序、它们可在编程时用于 TCAL9539-Q1的前八个寄存器。  

    此致、

    泰勒