This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642-Q1:TS3DV642-Q1:SEL1和 SEL2

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1311333/ts3dv642-q1-ts3dv642-q1-sel1-and-sel2

器件型号:TS3DV642-Q1

您好!

一个确保我正确理解 SEL1/SEL2配置的简单问题:

如果 SEL1和 SEL2都为高电平、通道 A 和 B 会发生什么情况?

此致、

CB  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CB

    请参阅表8-1、当 SEL1和 SEL2均为高电平时、通道 B 启用、通道 A 为 Hi-Z。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答刘先生!