This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1:DS90UB947-Q1

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB947-Q1, DS90UB948-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1311819/ds90ub947-q1-ds90ub947-q1

器件型号:DS90UB947-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90UB948-Q1

DS90UB947-Q1和 DS90UB948-Q1是否可以发送 UART 信号?

DS90UB947-Q1和 DS90UB948-Q1是否可以传输不适合面板的其他 GPIO 或 I2C 信号?

谢谢你。

Br、

棕色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brown、

    UB947和 UB948可以通过 GPIO 引脚发送 UART 信号。 其他任意信号可以通过 GPIO 传输、特别是 GPIO[3:0]和 D_GPIO[3:0]、只要信号满足频率限制。

    I2C 信号可以使用 UB947和 UB948上的 I2C 总线进行传输。 这些信号可以用于连接到 SER 或 DES 的 I2C 器件。

    此致!

    插孔