This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:在用于光纤网络应用的 PIN9---PIN12上,DP83822I 可以支持哪些类型的信号?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1310819/dp83822i-which-types-of-signal-on-pin9---pin12-for-fiber-network-application-can-dp83822i-support

器件型号:DP83822I

您好!  

   我的客户计划使用 DP83822I 支持光纤网络应用。 下面是一些问题。

  为什么为 RD_M、RD_P、TD_P 和 TD_N 引脚添加49.9 Ω 上拉电阻器? 这些电阻器具有哪些功能? 这些电阻器的电阻是否有任何要求?

  2. DP83822I 可以支持哪些类型的 RD_M 和 RD_P 输入信号、比如 LVDS、LVPECL?

  3. RD_M 和 RD_P 上的输入电压高电平(VIH)和输入电压低电平(Vil)是什么?

 4.光纤网络 TD_P 和 TD_M 上的输出偏移电压是多少?

下面的电路来自 TIDA-00928

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    49.9pu 电阻为终端电阻器。 根据经验法则、这些值应为1%。

    DP83822的光纤接口正在使用 LVDS、但如果客户使用 LVPECL 或其他逻辑、则会在它们上进行相应的转换、以便 PHY 看到 LVDS。

    信号电平位于数据表中的规格项下。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     格罗姆

        1. LVDS 端接电阻通常低于此值,端接电阻通常为100欧姆。 对吗?  为什么50欧姆终端电阻器是上拉3V3?

        2.在 DP83822I 中列出了 MDI 光纤发射器摆幅数据,但没有任何偏移电压 lelvel。   光纤网络的 TD_P 和 TD_M 上的失调电压是多少?

        3、 光纤接口 RD_M 和 RD_P 的输入信号阈值是什么、我在数据表中找不到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    LVDS 的终端为100 Ω 差分电阻。 通过戴维南等效电路、50欧姆 PU 电阻器仍是100欧姆差分端接电阻。

    由于是以差分方式进行测量、因此数据表中没有明确规定的失调电平电压。 只要客户遵循此规格、我们就不会出现任何问题。

    光纤接口的输入摆幅要求是快照下方1行;0.22到1.8 Vpp 差分。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    格罗姆

    1. 49.9 Ω 上拉电阻是否可以连接到不同的电压,例如2.5V 或其他电压?

    2. 2个49.9电阻串联电阻是否可以直接与 FX_TDP 和 FX_TDM (FX_RDP 和 FX_RDM)相连并 移除 3.3V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    建议保持如数据表中所述的网络端接。 任何违反数据表指南的行为都将由客户自行承担验证责任。

    此致、

    格罗姆