您好!
我的客户计划使用 DP83822I 支持光纤网络应用。 下面是一些问题。
为什么为 RD_M、RD_P、TD_P 和 TD_N 引脚添加49.9 Ω 上拉电阻器? 这些电阻器具有哪些功能? 这些电阻器的电阻是否有任何要求?
2. DP83822I 可以支持哪些类型的 RD_M 和 RD_P 输入信号、比如 LVDS、LVPECL?
3. RD_M 和 RD_P 上的输入电压高电平(VIH)和输入电压低电平(Vil)是什么?
4.光纤网络 TD_P 和 TD_M 上的输出偏移电压是多少?
下面的电路来自 TIDA-00928;