This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:处理未使用的终端

Guru**** 2928990 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1311233/tusb4041i-handling-unused-terminals

器件型号:TUSB4041I

您好、专家!

您能告诉我如何处理 TUSB4041I 未使用的端子吗?

该电路是以评估板为基准而设计的。 以下内容是否有任何问题?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件上任何其他未使用的配置端子也可以保持悬空、内部 PU/FPU PD 电阻器会将配置设置为默认值。

    对于 USB_R1、请 在 USB_R1引脚和接地之间连接一个9.53-kΩ±1%电阻。

    是否要发送完整原理图进行审阅?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David San、

    感谢您的建议,我希望您查看完整的原理图,并通过私人消息发送给您。

    此致

    秋良

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明山市

    我在私信中提供了反馈、请检查一下。

    谢谢

    大卫