This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:TCAN4550

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550, TCAN4550-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1311465/tcan4550-q1-tcan4550

器件型号:TCAN4550-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN4550

你(们)好。 我叫 Nagamani Paluru、是来自 ABB Global Industries India 的硬件工程师。 在我们的新产品设计中、 需要使用 CAN FD 控制器进行通信。 我们看到 TCAN4550元件可以满足我们的主要要求。  

在规格中提到、绝对最大额定值为-0.3V 至42V 的电源电压、建议工作条件为5.5/6V 至24V。

在我们的产品中、我们只有3.3V 电源电压。

这里的问题是、如果我们使用具有3.3V 工作电压的 TCAN4550、会怎样。 性能或行为方面会有任何问题。 使用高速数据传输和长距离应用都存在任何限制。

您能帮助我们澄清一下、以便更好地了解 TCAN4550吗?

谢谢、此致

纳加马尼·帕卢

ABB 印度分公司。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nagamani:

    遗憾的是不是、由于 CAN 控制器和收发器需要内部5V LDO、因此 TCAN4550-Q1需要最低5.5V 的 VSUP 电源电压才能工作。  您需要创建一个至少5.5V 的额外电源轨、以便使用 TCAN4550-Q1。  我已经见过直流/直流升压稳压器在其他应用中用于此目的。

    CAN FD 通常需要5V 系统、但一些非汽车应用确实使用3.3V、并且有专用的3.3V CAN FD 收发器用于这些应用。  遗憾的是、TI 没有类似于 TCAN4550-Q1的3.3V CAN FD 控制器。

    此致、

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Jonathan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。  如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    乔纳森