This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:与 PI3PCIE3412AZHEX 引脚相同

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1311963/tmuxhs4212-p2p-with-pi3pcie3412azhex

器件型号:TMUXHS4212
主题中讨论的其他器件:HD3SS3412

大家好、

我们是否具有 PI3PCIE3412AZHEX 的 P2P 器件?

谢谢!

尼森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nison:

    看看 PI3PCIE3412AZHEX、我看到两个封装:

    我相信我们的  HD3SS3412与42触点封装是引脚对引脚的。  

    在查看数据表时、可以看到我们的器件具有不同的共模电压、差分电压和温度范围。  请确保我们的器件能够满足您客户的需求

    此致!

    谢恩