This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSM24A-Q1:我们的器件可以通过脉冲5b 吗?

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1311481/tsm24a-q1-could-our-device-pass-pulse-5b

器件型号:TSM24A-Q1

您好、专家:

我们的器件可以通过脉冲5b 吗?

从数据表图6-1中、我们的器件似乎无法满足要求。

此致

伊梅尔达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imelda:

    正确、TI 当前的 ESD 产品系列无法承受这种脉冲。 它需要500A 的浪涌电流额定值并钳制在50V /以下。  

    您是否能够提供客户用于通过此测试的竞争对手器件?

    此致、

    J·普拉盛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    客户现在未找到合适的器件。 我会关注并提供反馈。

    此致

    伊梅尔达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imelda:

    谢谢! 我 期待您的答复。

    此致、

    J·普拉盛