This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:DP83TD510E-EVM 电阻器问题

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1311644/dp83td510e-evm-dp83td510e-evm-resistor-issue

器件型号:DP83TD510E-EVM

修改电阻器,您是否必须移除 R199/200,并将 R24更改为0欧姆,以使设备工作准确? 另外、0欧姆电阻的来源是我们必须自行购买的器件? 或者它是我们可以移动到该位置的电路板上的电阻器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaw。

    是的、必须修改电阻器、EVM 才能正常工作。

    如果您无法使用任何0 Ω 电阻器、则可以拆焊并使用 R209、而不影响 EVM 功能。

    谢谢!

    埃文