This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1463-Q1:唤醒和睡眠模式

Guru**** 2508675 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOP, TCAN1463-Q1, TCAN1146-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1310091/tcan1463-q1-wakeup-and-sleep-mode

器件型号:TCAN1463-Q1
主题中讨论的其他器件:AWR1843AOP、、 TCAN1146-Q1

大家好、我是 TCAN1463-Q1和 awr1843aop 的初学者。

在我的应用中、当雷达传感器通电时、它会将 nSTB 和 EN 引脚设置为高电平。

问题是、当从 CAN 总线接收到任何 CAN 消息时、雷达传感器会转换到正常模式。

因此、我在接收时检查消息 ID、并尝试切换回睡眠模式。

不过、当通过 PCAN 以间隔小于93ms 的时间持续发送消息时、雷达传感器不会转换到睡眠模式、并保持正常模式。

同时、在消息的发送和接收中都存在错误。

根据我的假设、降压转换器由 INH 引脚控制、并且由于 INH 引脚会在导通和关断状态之间持续切换、

为 VCC 提供的5V 电压出现波动、但未降至4.5V 以下(最低工作条件)。

请您确认这一推测是否正确,并请提供有关任何其他可能原因的信息。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suhyun,

    如果在器件尝试进入睡眠模式时正在进行 CAN 通信、则将触发 CAN 总线唤醒、使器件保持在睡眠模式和待机模式之外。 一旦进入待机模式、器件将根据 EN 和 nSTB 引脚状态转换回正常模式。 您对 INH 引脚由于器件进入睡眠模式而变为高电平和低电平的评估是有意义的、然后立即唤醒是有意义的、虽然 VCC 电压没有下降到4.5V 以下、但 CAN 总线仍然以该电压为基准。 因此、VCC 电压的波动将直接影响 CAN 总线波形、而这可能是导致通信问题的原因。  

    您是否能够探测 CANH 和 CANL 波形以及 INH、以便我们可以看到可能发生的情况?

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

     我对根本原因分析的方法似乎走对了。但我不擅长使用示波器、因此我需要更多时间确定 INH 和 VCC 状态。

    如果我使用 TCAN1146-Q1、看起来与 TCAN1464-Q1不同、它可以通过 WUF 标识唤醒。

    您认为改变 IC 的目的是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suhyun,

    TCAN1146-Q1确实进行了 WUF 验证、但它需要 SPI 来配置和运行、因此它将是一个明显不同的操作。 我认为切换 IC 是可以的、尤其是当一个节点需要处于睡眠状态而其他节点仍在总线上通信时、这正是设计 TCAN114x-Q1的原因。  

    如果您访问 TI.com 上的产品文件夹来了解 TCAN1146-Q1、可以使用大量配套资料来帮助 TCAN1146-Q1器件进行选择性唤醒 WUF 验证。

    此致、

    埃里克·哈克特