This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP1204:TDP1204默认引脚设置

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1311617/tdp1204-tdp1204-default-pin-strap

器件型号:TDP1204

您好!

我们想使用 TDP1204作为 DP++到 HDMI1.4电平转换器。 来自 HONE 的源侧 DP++在电路板上的布线长度不会超过4-5'。 我们不希望软件参与此芯片的配置。  您能否建议我们应该在该应用中使用的默认引脚搭接?  或者、需要为我们的应用案例更改哪些默认设置?

谢谢!

乔治·黄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、George、

    现在就来看看、我们将在今天结束时与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是一个使用引脚搭接模式的示例原理图示例。

    对于 HDMI 1.4、引脚配置设置应为:

    CTLEMAP_SEL = 0

    linear_EN = 0

    EQ1 = 0、根据需要使用表8.6调整

    模式=查看应用的第8.3.1节

    CFG0 = 0

    CFG1 =检查表8.19

    AC_EN = 0

    TXPRE =从0开始、但使用表8.15进行调整

    EQ0 = 0、 根据需要使用表8.6调整

    TXSWNG = F

    有关更多详细信息、请查看 TDP1204产品说明书