This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:TCAN1043A-Q1 INH 和电源启用/禁用

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1311124/tcan1043a-q1-tcan1043a-q1-inh-and-power-supply-enable-disable

器件型号:TCAN1043A-Q1

我希望可以使用 TCAN1043A-Q1 INH 引脚、在无需主机微控制器任何干预的情况下启用/禁用具有 CAN 唤醒和 CAN 睡眠命令的电源 IC。

  我的理解是、一旦我发送 CAN 唤醒命令、INH 引脚将进入 VBATT 状态、发送 CAN 睡眠命令后、INH 引脚将进入高阻态、而下拉电阻器会将其拉低。  我们计划将该节点连接到前端稳压器的使能端 、并用它来启用/禁用电源。 TI 是否有任何  可以展示此类用例的应用手册或应用建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    这是具有 WAKE 和 INH 引脚的 CAN 收发器的标准用例。 我们有一些关于现场 SharePoint 的培训幻灯片、用于展示应用原理图并说明流程、但没有专门为其编写的应用手册。 似乎客户对它的工作原理有了很好的了解、他们是否在寻找时序参数、原理图示例或其他内容?

    此致、

    埃里克·哈克特