This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD888:瞬态测试时间

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD888

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1312234/sn65hvd888-transient-test-time

器件型号:SN65HVD888

团队成员

对于 SN65HVD888、我们可以看到、绝对最大值参数中存在一个瞬态测试、如下图所示:

瞬态波形的细节如何? 可以持续多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaofeng:

    使用以下设置指定通过100欧姆的电压输入、瞬态脉冲 A 和 B:

    因此、该规格为150ns 脉冲、上升/下降时间小于或等于每15us 100ns。  

    因此、该标准实际上支持的脉冲不是很长。  

    此致!

    帕克·道德森