This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E10B06:ESD 二极管问题

Guru**** 2815875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1305337/tpd1e10b06-esd-diode-problem

器件型号:TPD1E10B06

我正在使用 TPD1E10B06DPY 开发一款产品、
高温和高湿度(65°C 98%)操作测试、大约80Hr 时出现问题。

我测量了二极管的两端、DMM 出现了问题、
电阻值从10kΩ 变为50kΩ。

工作条件为1引脚上的1.25V 和2引脚上的 GND。
该二极管每5分钟打开一次、持续0.7秒。

问题1: 高温和高湿度的保证工作范围是多少?
问题2. 是否有可能分析失败的元素?
问题3: 我测量了未使用产品的电阻值、结果发现该电阻是开路的。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minoru:

    自然通风条件下的保证工作温度范围为-40至125°C。 对于湿度、我没有明确的答案。 我能够找到器件的 MSL 等级、即 1-260C-Unlim。  我只能找到一个文档、其中说明了在各种温度和湿度水平下器件的车间寿命的含义。 这是供您参考的文档: MSL 等级和回流焊曲线(修订版 A)

    在实验中、我们通常使用曲线示波器来验证二极管的完整性。 当与机器连接时、如果二极管的行为符合预期、我们将看到二极管的直流 IV 曲线。 如果发生故障、则可能发生短路或开路故障(根据经验、通常是短路)。 从输入端到接地端的电阻应是高阻抗信号、根据您告诉我的信息、这意味着二极管没有出现故障。 当其 分解为足够高的电压时、二极管将显示低阻抗。

    是的、这是正确的。 您测量的开路意味着高阻抗、这是有道理的、因为二极管没有被击穿。

    您能在此处进一步说明用例吗? 开启二极管意味着什么?为什么只开启二极管0.7秒? 该二极管的钳位电压为10V、这意味着二极管不会在输入电压为1.25V 时导通。

    此致、

    J·普拉盛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我们在仪表放大器的输入线路中使用该二极管。
    我们的电路每5分钟激活一次、仪表放大器的输入开启0.7秒。 此时、输入线路上的电压为1.25V。
    当电路未激活时、仪表放大器的输入为0V。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minoru:

    感谢您提供更多信息!

    您对我的上述评论有任何疑问、或者对  TPD1E10B06DPY 有任何其他问题吗?

    此致、

    J·普拉盛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在使用的是  TPD1E10B06DPY  

    引脚2 -信号

    引脚1–GND

    这种行为合适吗? 或者有任何问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minoru:

    该设置没有问题!

    此致、

    J·普拉盛