This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:访问均方误差寄存器

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1311080/dp83869hm-access-to-mean-squared-error-registers

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

我正在尝试对配置为 SGMII 到铜缆的 DP83869 PHY 进行故障排除、因为链接时出现问题。  

我注意到、以前的器件可以访问平均方误差(MSE)寄存器来测量链路信号质量。   

DP838689也会具有这些寄存器吗?  如果是、它们位于何处?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doug:

    这些寄存器并不容易获得、但我们或许可以通过不同的方式来解决这一问题。 您认为存在链路问题;所使用的链路伙伴、电缆类型和长度是什么?

    需要注意的其他事项:您是否可以提供寄存器0x1、0x4、0x5、0x9、0xA、 0x1DF? 请注意、最后一个寄存器是扩展寄存器、因此需要四步寄存器访问。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用了6' Cat 5电缆连接到以下设备之一: NETGEAR 10/100/1000交换机、Linksys 10/100/1000交换机和使用 DP83867 PHY 的 Xilinx ZCU 板。  (大多数测试使用 ZCU 板完成。)  

    器件树设置与 DP83869故障排除指南中的详细说明相同。  

    • 寄存器1 = 0x7949
    • 寄存器4 = 0x09e1
    • 寄存器5 = 0x0000
    • 寄存器9 = 0x0b00
    • 寄存器0xA = 0x0000
    • 寄存器0x1df = 0x0006
    • 寄存器0x6e = 0x2c00


    当可以建立不稳定的链路时(上升和下降~ 2秒)、在链路的两侧运行以下命令。  (在数据启动的短时间内、我无法传输数据。)  


    ethtool -s eth0 AutoNeg off speed 100 duplex 全双工

    感谢您的帮助。

    道格  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doug:

    PHY 似乎无法读取链路伙伴的设置。 两端的自动协商设置是否都开启?

    此外、此器件的预期速度是否为100Mbps?

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们都设置为自动协商。   

    理想情况下、速度将为1000 Mb/s、但我们将尝试看看我们是否能使其以任何速度运行。   

    FWiw:我们使用的变压器设置:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doug:

    暂时、我将向您推荐我们全新的 DP83869故障排除指南。 这里有之前编译过的各种不同方法、您可以运用这些方法 来提供帮助。 如果本指南中的所有内容都已用尽、我们可以进一步讨论。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    事实证明、这个问题是我们测试的电路板上的制造问题。  另一个板正常工作。   

    感谢你的帮助。

    道格