This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E11:eUSB2转 USB 解决方案

Guru**** 2925680 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1310756/tusb2e11-eusb2-to-usb-solution

器件型号:TUSB2E11

您好、TI 专家!

  到目前为止已定义中继器的 eUSB2到 USB2解决方案。 这是否意味着信号调节功能对于 eUSB2到 USB2的设计要求是必需的?

如果 USB2和 eUSB2之间的差异仅在于电压电平、而实际设计中布线长度较短。 是否仍然需要 Re 驱动器功能? 电平转换器可以作为它的解决方案吗?

谢谢。

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    是的、您需要中继器才能使 eUSB2端口与 USB2端口通信、并且您无法替换它。

    差异不仅仅是电压电平、  由于 LS/USB 在 eUSB 中为单端信号、SE0/SE1和一些其他符号以不同的方式表示、这也会由 FS 中继器转换为 USB。  还有允许通过 eUSB 发生的命令消息(CMS)和寄存器访问协议(RAP)消息、这些消息未在 USB2.0中定义。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicholaus:

    感谢您的讲解。

    我可以 说、这种"中继器"更像是具有电平转换器的转换器、 eUSB2到 USB2产品上并不一定有"转接驱动器"功能。 是这样吗?

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    eUSB 规范位于 USB-IF 文档库:Document Library | USB-IF

    信号调节"转接驱动器"功能隐含地属于技术规范中的一项要求。  规范定义这些术语的方式如下:

    转接驱动器 模拟转发器
    重定时器 -重定时转发器
    中继器 -桥的一般术语。  在该规格中、它指的是非线性 eUSB2-USB2转接驱动器。

    "当中继器信号时、需要使用转接驱动器符合 USB 2.0第6.1.2.2节中定义的模板1 (对于主机中继器)和模板4 (对于外设中继器)"- eUSB 规范第7.1.5.3节。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicholaus:

    感谢您提供的信息。

    我查看了 Intel eUSB2文档、他们还强烈建议在中继器的收发器设计中使用均衡功能。

    我不确定下面是不是原因、请告知。

    1. 摆幅导致的损耗问题低于 USB2.0
    2. 全速/低速是单端的、它会很容易受到干扰。

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    主要关注的是损耗。  中继器实际上在中继器的 eUSB 和 USB 侧都具有均衡功能、可帮助补偿信道损耗。  还需要 USB 2.0信号通过电气合规性测试。  

    eUSB 端的 EQ 设置提供了使用 Rx 市场上各种通道长度和 eUSB Tx/USB 架构的灵活性、但是、如果您想了解更全面的原因列表、我可以安排一次 与系统工程师的会议进行讨论。  

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、尼古拉斯。