This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:LED_0和 COL 引脚配置

Guru**** 1633940 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1311694/dp83822if-led_0-and-col-pin-configuration

器件型号:DP83822IF

您好!

我需要将 DP83822IF 的 LED_0设置为 MII_LINK

我需要设置 COL 以作为 LINK_OK 运行

在查看数据表时、我了解到 MLEDCR 寄存器中设置了 LED0和 COL 引脚。

但是、如果我查看数据表的第52页、会发现"MLED 一次只能路由到这两个引脚中的任何一个节点"。

我知道 MLED 设置只能通过 LED0或 COL 实现。 是这样吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    寄存器0x25上的[1:0]字段指示 MLED 功能可路由至 COL 或 LED0引脚。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    两者都可行、还是两者中只有一个可行?

    我的意思是 COL 引脚设置为 MLED、但我想知道 LED0是否也可以设置为 MLED。

    谢谢!

    SYGO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sygo、

    它是其中之一。 默认情况下、MLED 将路由到 COL、但通过设置[1:0]='11'、这可以重新路由到 LED_0。

    此致、
    格罗姆