This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN334:TCAN 334不起作用、但 SN65HVD230DRG4在 STM-32F103上执行

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN334, SN65HVD230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1306200/tcan334-tcan-334-doesn-t-work-but-sn65hvd230drg4-does-on-an-stm-32f103

器件型号:TCAN334
主题中讨论的其他器件: SN65HVD230

我们正在将 STM-32F103 MCU 的内部 CAN 控制器与 TCAN334收发器结合使用。
但是、我们发现了采用这种组合时出现的意外行为、并且无法建立任何通信。

将 TCAN334替换为 SN65HVD230DRG 后、即可建立通信。
此外、我们还使用 STM-8测试了收发器设置(TCAN334)、这种设置没有问题。

由此我们可以得出 TCAN334和 SN65HVD230DRG 之间存在差异、但并不确切地知道两者之间有何差异。

我想知道两种收发器之间的区别在于如何将 STM32F103与 TCAN334收发器结合使用。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis、

    这两个器件具有不同的引脚排列、TCAN334具有一个将器件切换至引脚5上关断的输入、且 SN65HVD230具有一个 VCC /2基准输出。 您能否共享原理图? 当您说无法建立任何通信时、您是说 TCAN334没有 CAN 总线活动吗? 您是否能够使用示波器探测信号?

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!
    我已经在下面插入了原理图的一部分。

    TCAN334没有 CAN 总线活动、这是通过示波器进行测量的。
    将 TCAN334替换为 SN65HVD230DRG 后、它可以正常工作。TCAN334引脚5就不会使用。 此外、我们测试了 STM-8而不是 STM-32、然后 TCAN334可以正常工作。


    要回答您的最后一个问题、我可以使用示波器探测信号。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis、

    很奇怪、一个微控制器的工作方式与另一个微控制器的工作方式不同、这表示某种逻辑电平未得到满足、或者其他某种逻辑电平完全满足、我不确定。 TCAN334的引脚5和8都悬空应该可以、因为它们都是内部下拉的、因此器件默认为正常模式。 使用 STM-32时、与 TCAN334搭配使用的 CAN 总线电压是多少? 得到 TXD 波形吗?

    此致、

    埃里克·哈克特