This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042DEVM:工程的硬件连接

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1311810/tcan1042devm-hardware-connections-for-project

器件型号:TCAN1042DEVM

大家好、我正在尝试建立 MCAN 外部环回通信。
我的设置包括一个连接到 TCAN 的 AM62A、TCAN 连接到 PCAN 模块、数据可以在 PCAN View 软件中查看。

TCAN EVM 的连接如下:

MCU_MCAN0_TX --> TCAN 上的 TXD JMP 2
MCU_MCAN0_RX --> TCAN 上的 RXD JMP 2
VCC (3.3V)--> TCAN 上的 VCC JMP2
GND --> TCAN 上 JMP2的 GND

TCAN 特定:
JMP4短接以便终端
JMP5断开
JMP1上的 MODE 引脚连接至 PD
JMP6无连接

TCAN JMP7上的 CANL --> PCAN 上的 CANL
CAN 在 TCAN JMP7上--> CANH 在 PCAN 上
TCAN JMP7上的 GND --> PCAN 上的 GND

但不会发生数据传输。 这里的硬件连接是否正确、或者需要进行任何其他更改?

此致、
阿帕拉纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aparna,

    要使收发器正常工作、VCC 电压至少需要为4.5V、否则它永远不会超过欠压阈值并上电。 不过、其他一切都正确。

    此致、

    埃里克·哈克特