This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV421:TS3DV421、具有两个不同输出

Guru**** 2925380 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1311328/ts3dv421-ts3dv421-with-two-different-outputs

器件型号:TS3DV421

您好!

TS3DV421芯片能否与一侧的一个 HDMI 或 DVI 输入和另一侧的一个 HDMI +一个 DVI 输出一起使用?

数据表仅提及具有两个 源的配置。

此致、

CB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CB、

    TS3DV421与 HDMI v1.3和 DVI 1.0高速数字接口兼容。

    因此、您可以具有以下可能的配置:

    1. HDMI 1.3多路复用器解决方案: HDMI v1.3 源进入   TS3DV421、然后选择两个通道中的一个 输出 HDMI v1.3

    2. DVI 1.0 MUX 解决方案:与1. 但可以使用  DVI 1.0源执行相同操作、

    3. HDMI 1.3多路信号分离器解决方案:HDMI v1.3、两个源进入 TS3DV421 、然后选择两个源中的一个输入到输出

    4.  DVI 1.0 DEMUX 解决方案: 与3. 但 可以使用 DVI 1.0源执行相同操作、

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zach、感谢您的回答。

    n´t HDMI 到 DVI 或 DVI 到 HDMI 的多路复用器是否可能,然后考虑到这两种信号都有 TDM 信号?  

    此致、

    CB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否需要使用 HDMI 连接上的音频信号? 如果是、您将需要一个全有源转换器。 否则,您可以使用它,因为 HDMI 它是向后 兼容,因为它是电气兼容 DVI。

    谢谢。

    扎赫