请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
尊敬的所有人:
我已将 RS485 IC 连接到 LPC2387FBD100K 微控制器附加的是参考图像、
通信通过使用 UART 进行。
我面临多从机通信的问题、成功地观察到5个从机工作正常。
超过5个从器件不工作、如果我将第6个从器件连接到设备、那么它不工作意味着仍然有5个从器件工作、但第6个从器件不工作。
我的目标是连接10多个从器件通信。
请提供帮助、如果需要其他文档、请告知我。