This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1429:PC 端无数据信号

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1429, SN65HVD72EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1311704/thvd1429-pc-side-no-data-signal

器件型号:THVD1429
主题中讨论的其他器件: SN65HVD72EVM

大家好、

当前的测试是使用 TI SN65HVD7x EVB * 2并更改 THVD1429样片(仅切换 DE / RE、确定方向)、发送命令。

原理图上的 DUT (STB)连接到调试端口、原理图如下所示、EVM 的 A 和 B 信号仅测量3.3V 电压电平、无差分信号。

我们是否知道存在正确的连接? DE/RE 信号设置是否正确? 谢谢。

EVM 的端子电阻为120欧姆、如下图所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是指 SN65HVD72EVM 吗?

    请检查芯片本身的 VCC、DE 和 D 引脚的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    在当前设置中-设置 DUT 能够与 PC 通信的位置。  

    EVB1设置为接收模式、这意味着 EVB1上的"D"引脚是无关值、因为在该配置中只有"R"引脚有效。  

    EVB2设置为发送模式-这意味着 EVB2上进入"D"的信号将转换为 EVB2 A/B 引脚上的差分信号。  

    因此、为了让测试设置按如下所示运行:

    1) 1) DUT 将数据发送到 EVB2的"D"引脚上

    2) EVB2将"D"引脚数据流转换为差分信号、并在 EVB2的 A/B 引脚上输出该数据流

    3) EVB1将 A/B 引脚上的差分输入信号转换为单端信号、并在 EVB1的"R"引脚上输出信号

    4) 4) PC 应该能够读取"R"引脚上的信号。  

    如果您按照这些步骤 操作但仍然看不到数据、则需要检查一些事项

    1.验证 VCC 级别。  

    2.验证 DE 和/RE 引脚上 EVB1的"L"值在0V 到0.8V 之间。  

    3.验证 DE 和/RE 引脚上 EVB2的"H"值介于2V 和 VCC 之间。  

    4.确认 DUT 是否正在向 EVB2的"D"引脚发送数据-示波器捕获将会很有帮助、因为它可以显示信号质量、并查看是否存在潜在问题

    5.测量 A 和 B 的电压、如果有任何信号、则捕获示波器快照。  

    6.尝试捕获"R"引脚的示波器屏幕截图-如果有任何数据传出。  

    如果可能、您能否尝试验证并捕获以下示波器截图、以便我能够更深入地了解该问题。  

    此外、我还有2个澄清问题、这对我的调查也有帮助。

    1.该问题是否仅在您将 IC 切换到 THVD1429时发生?  

    2.如果以上问题是肯定的-您能否发布您正在使用的 THVD1429顶部标记的图片以便我可以将其回溯到我们的系统。  

    此致!

    帕克·道德森