This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODNEM:如何在 CCS 中使用 MSPM0G3507开始开发 CC2564MODNEM

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODNEM, MSPM0G3507, CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1312019/cc2564modnem-how-to-start-develop-cc2564modnem-with-mspm0g3507-in-ccs

器件型号:CC2564MODNEM
主题中讨论的其他器件: MSPM0G3507CC2564

您好!

这是 CC2564MODNEM 评估板、CC EM Booster 和 MSPM0G3507板。 我不知道如何开始软件开发,因为在网站上其他的 MCU 零件号和 Tera TMC 板.  

有人能告诉我从哪里开始吗? 需要下载哪些 SDK 并连接这些 MSP 和 CC2564MODNEM

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有支持 CC2564的 mspm0板的 SDK。 当前支持的 MCU 主机是 MSP432 (即将推出)和 STM32

    这是 SDK 下载链接。  

    www.ti.com/.../TIBLUETOOTHSTACK-SDK

    要使其在 MSPM0上工作、您需要自己进行堆栈移植、这一任务非常重要。

    此致!

    罗格利奥