This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:10/100Mbps 关于

Guru**** 2848950 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1311811/dp83848i-10-100mbps-about

器件型号:DP83848I
主题中讨论的其他器件:DP83826EVM

你好。

我对 DP83848自动协商功能有疑问。

我已经配置了所附图片中所示的电路、我想知道它是否针对10BASE-T、半/全双工、100BASE-T、半/全双工进行了正确设置。

此外、AN_EN、AN1、AN0引脚可以悬空而仍使用10BASE-T、半/全双工、100BASE-T、半/全双工、这是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据我看到的情况、由于引脚26-8是默认引脚、您已将 PHY 绑定到强制10Base-T 半双工模式。  这是因为当 PHY 对其自举进行采样时、此时无法使"1"电压到达引脚、因为二极管和限流电阻器将吸收大部分电压。 为了将该引脚设置为高电平、请为每个引脚并联一个 PU 电阻器、确保可通过直通路到达 VCC。 有关此并联电路的示例、请参阅 DP83826EVM 原理图。

    此致、

    格罗姆