This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1792-Ta EP 至+105°C 的运行空气温度受限的原因是什么

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1307230/sn65hvd1792-ep-what-reason-for-restriceted-operating-air-temp-ta-to-105deg-c

器件型号:SN65HVD1792-SN65HVD1792 EP

工作气温 限制为+105deg.c。

但我不理解以下原因。

(1)该装置为"增强型产品",具有 扩展温度-55摄氏度至+125摄氏度的更杆菌。

(2)正常运行时消费相对较低。

   因此、器件温度上升。 基于功耗和热阻、与空气的组合、上升较低。

(3)建议的结温。 为150°C。

请告知 Ta 限制在+105°C 的原因。

(用于"故障保护功能")

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    地址:中岛山市

    请原谅我们在节假日期间的延误。 我们的其中一位专家将在我们返回后的下周与您联系。

    新年快乐!

    -丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nakashima-San:

    造成此限制的原因是该器件无法保持规格符合性、并且在环境温度高于105C 时可能会受到损坏。 基本上、器件在我们的验证和测试过程中出现了故障、并且我们发布了环境温度范围较小的器件、以防止客户在系统中设计该器件时出现问题。 我们没有看到其他规格方面的故障、因此只减少了 TA。  

    总之-当我们在105°C 以上进行验证时发现了一些问题、数据表中没有任何内容可以实际表明会发生这种情况、但如果使用该器件、请勿在105°C 以上的环境温度下使用该器件、以获得最佳结果。  

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny Bacic:

    感谢您的考虑。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Parker Dodson:

    感谢您的回答。 我知道原因是基于事实。

    我还有一个关于事实的问题。

    您能否告诉我们电气条件、尤其是有关故障验证的总线引脚电压?

    我认为这款器件专门具有共模电压范围。

    我希望 该器件在共模电压相对较低的情况下不会损坏、超过105°C

    我期待收到您的回复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    地址:中岛山市

    我们不能保证在超过105°C 的环境下运行、因此如果您的系统在超过105°C 的环境下运行、则会增加很大的风险、因为我们不保证在超过该点的环境下运行、并且发生的任何损坏都可能是由于限值的不一致造成的。 因此、无论您的共模电压是否较低 、仍然会增加风险。  运行超过105°C 的系统不能保证损坏、因为结温可以达到更高-但超过105°C、我们不保证符合数据表参数。  

    数据表的绝对最大值部分列出了为防止损坏而需要遵守的电气条件

    电源电压指定 VCC 引脚上与接地端之间的电压-即-0.5V 至7V

    2.总线引脚的电压范围-因此 A 和 B 引脚的额定电压为-70V 至70V、接地为负极

    逻辑引脚(即器件上的其他输入)的电压输入范围为-0.3V 至 VCC + 0.3V、接地。 因此、逻辑输入引脚取决于 VCC 引脚上的电压。  

    不过、为了使器件符合数据表规格、应遵循建议值:

    为了保证这些性能、需要遵循所有这些规格、其中105C 是最高环境温度。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Parker Dodson:

    感谢您的回答。  我理解您的范围保证。

    我要确保建议的运行条件、以防万一。

    如第一个问题中所述,我认为这些情况下,如果使用此器件,Ta >105摄氏度时 Tj 不超过150摄氏度。

    即使 Ta 高于105°C 但 Tj 低于150°C、我们是否应该认为存在缺陷的风险。  

    我期待收到您的回复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    地址:中岛山市

    在环境温度超过105°C 时存在应用故障的风险、我们无法保证性能。 这并不意味着在环境温度高于105°C 时器件会损坏、但性能可能会下降、并且您会看到不利于正常运行的应用的行为。  

    本质上、"建议运行条件"是确保器件受数据表限制的条件、有助于防止由于通信问题而导致应用故障-因此在105°C 以上、器件的行为未明确定义。

    "绝对最大值"条件是一旦违反会导致损坏且可能永久损坏器件的条件。

    因此本质上、如果 TA > 105C 但 TJ < 150C、器件可能不会损坏、但不能保证器件的行为、也可能不符合 RS 至485的要求。 因此、为了缓解风险、保持 TA <= 105C 是向前推进的最可取途径。  

    此致!

    帕克·道德森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Parker Dodson:

    感谢您的回答。  

    如果我们还有其他问题、则会以"提出相关问题"的形式提问。

    谢谢大家。