This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:DP83825IRMQT

Guru**** 2756805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1309311/dp83825i-dp83825irmqt

器件型号:DP83825I
主题中讨论的其他器件:DP83825

专家、您好!

我们设计的电路板具有用于 POE 应用的 DP83825IRMQT IC。
我们遇到过几次 DP83825IRMQT IC 因 热连接连接到 POE 路由器(EDS-G205A-4POE)而烧毁的事件。

下面是部分电子 原理图、其中介绍了  DP83825IRMQT IC 与磁性元件和 RJ45连接器的连接。

感谢您帮助解决和理解该问题。

提前感谢、
伊塔马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itamar:

    很遗憾听到您的设计中耗尽了我们的 DP83825 PHY。 我看了一下您提供的原理图、没有立即看到有任何问题。 请允许我在下周结束之前与我的团队进行咨询。

    同时、 PoE 参考设计文档 可能对您有所帮助。  

    感谢您的耐心等待、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itamar:

    感谢您的耐心。 不幸的是、我仍然不清楚为什么会发生这种情况。 供电电路板是供电电路板还是供电电路板?

    您还可以探测电源和 MDI 引脚吗?

    您是否对终端有任何更新?

    此致、

    阿尔瓦罗