This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1142:TUSB1142IRNQT S 参数请求

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1311679/tusb1142-tusb1142irnqt-s-parameter-request

器件型号:TUSB1142

您好、专家:

客户需要 TUSB1142IRNQT 的 S 参数。

但我们在 TI.com 上找不到。

我可以得到你们的帮助吗?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前、我们没有可用于 TUSB1142的 s 参数模型或 IBIS AMI 模型。 谁是请求该模型的客户?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢更新。 我是否可以知道何时将具有   TUSB1142IRNQT 的 s 参数?

    我的一位 TNM 客户需要它。 如果您想知道客户的姓名、请发送电子邮件给我。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前、我没有时间表来说明我们何时能够提供 TUSB1142模型。 他们是否可以使用 EVM 评估 TUSB1142?

    谢谢

    大卫