主题中讨论的其他器件: DP83825
您好、专家!
我的客户 报告了 DP83822IF 问题。
如果带有 DP83822IF 的一台设备连接到另一台相同的设备或 PC、并且两侧都启用了 自动协商功能、则该器件通常可以正常工作。 但是、问题在于一旦其中一端被禁用进行自协商、设备就无法建立100BASE-TX 链路。 客户已尝试启用 自动 MDIX、但无法解决问题。
我们应该如何解决这个问题?
谢谢!
约翰
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家!
我的客户 报告了 DP83822IF 问题。
如果带有 DP83822IF 的一台设备连接到另一台相同的设备或 PC、并且两侧都启用了 自动协商功能、则该器件通常可以正常工作。 但是、问题在于一旦其中一端被禁用进行自协商、设备就无法建立100BASE-TX 链路。 客户已尝试启用 自动 MDIX、但无法解决问题。
我们应该如何解决这个问题?
谢谢!
约翰
您好、Gerome、
客户告诉我、设备的另一侧不在他们的控制范围内。 他们的设备必须与不同供应商的设备配合使用。 当前的问题是另一端设备在强制模式下工作、并且其设备启用了自动协商、而协商结果始终为10Mbps 模式。 但是、根据802.3标准、在这种情况下、设备应该能够在100Mbps/半双工模式下协商。 我们的 DP83822为何无法实现这一目标? 它不能支持并行检测吗?
此致、
约翰
您好、John:
首先、禁用自动协商功能的目的是能够用于需要热插拔的系统中。 因此、需要全面了解系统(速度、双工、MDIX)。 如果您的客户打算与其他合作伙伴兼容、建议所有内容都启用了自动协商、如果某个链路伙伴不是自动协商、则它会在他们上面进行专门配置以处理该边缘情况。
此致、
格罗姆