This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LV1023A:在数据传输期间关于 SYNC 引脚。

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LV1023A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1307607/sn65lv1023a-about-sync-pin-during-data-transfer

器件型号:SN65LV1023A

大家好、

如果在数据传输过程中 SYNC 引脚设为低电平、则数据传输被中断、  
或者它是否在发送1026图形后停止?

Br、
Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo,

    请原谅我们在假期期间的延误。 我们的其中一位专家将在下周返回后与您联系。

    新年快乐!

    -丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    新年快乐!!
    您能给我建议吗?

    >Danny:
    感谢您的关注。

    Br、
    Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    我对答复的拖延表示遗憾。  

    除非 SYNC1和 SYNC2为低电平、否则不会进行数据传输。 如果 TCLK 的至少6个时钟周期内使任一 SYNC1/SYNC2保持高电平、则启动快速同步过程

    但最重要的是-甚至需要在进行数据传输之前对器件进行同步。  

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Parker-San,

    感谢您的答复。
    我想改变一下我的问题。

    SN65LV1023A 在 SYNCx 变为高电平后开始发送同步模式。

    问题是:
    设备是否在 SYNCx 变为低电平或发送1026个同步病房后立即停止发送同步病房并开始发送数据?

    Br、
    Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    如果任何一个 SYNC 引脚保持高电平的时间至少为 TCLK 的6个周期、串行器将启动至少1026位模式的传输。 如果发送1026图形并且 SYNC 引脚仍为高电平、则将继续传输图形、直到 SYNC 引脚都为低电平。 不过、如果在发送初始1026同步模式之后、并且如果 SYNC 引脚之一处于高电平的时间超过 TCLK 的6个周期、并且时间在初始传输后开始、则另一个1026同步模式传输将会启动。  

    因此、对于您的直接问题、如果其中一个 SYNC 引脚在6个 TCLK 周期内保持高电平、则至少会发送1026个同步模式。 如果在同步图形开始传输后但在 发送最终的1026图形之前设置 SYNC 为低电平、则只会停止再发送1026图形。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森