This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:DSI83 + ds90cf363b 连接问题。

Guru**** 2585955 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90CF363B, SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1310499/sn65dsi83-dsi83-ds90cf363b-connectivity-questions

器件型号:SN65DSI83
主题中讨论的其他器件:DS90CF363B

大家好!

 

我打开了这个新主题、继续调试下面的任务中所述的问题。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1231429/sn65dsi83-lvds-screen-corrupted-when-using-the-dsi83

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1268835/sn65dsi83-lvds-corrupted-when-using-the-dsi83-follow-up

正如我之前的线程所提到的、在使用以下设置时、我们会遇到一些零星的视觉干扰:i.MX8MM + DSI83 + ds90cf363b + LCD。

在我的最后两个工单上、我们得到了一些软件权变措施建议、不幸的是、这些权变措施都不起作用、因为我们的偶发问题仍然是 LCD 上电的1/100倍。

在查看我们的硬件原理图后、我们看到 SN65DSI83由1.8V 电源供电、同时 ds90cf363b 由3.3V 电源供电、请参见随附图片。

 e2e.ti.com/.../f1.zip

您能告诉我们这是否会造成问题吗?

 

期待您的评论、

谢谢。此致、

埃斯特班五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Esteban、

    了解这项功能。 我马上就回去了。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Esteban、

    我认为不同的电压电源不会对功能造成任何重大影响。 更可能的原因是 LVDS 时钟所基于的 DSI 时钟发生过度抖动。 您是否可以发送寄存器值0xE5以查看发生错误的位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Vishesh ,

     

    感谢您的快速响应以及澄清。

    请在下面找到发生视觉干扰时捕获的 I2C 寄存器转储、您可以看到0xE5值为0x00、这意味着 DSI83未注册任何中断错误事件。

     

    ams_trex_8mm:/ # dmesg | grep dsi83
    [  993.230778] sn65dsi83 3-002d: PLL has been unlocked
    ams_trex_8mm:/ # i2cdump -y -f 0x3 0x2d
         0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f    0123456789abcdef
    00: 35 38 49 53 44 20 20 20 01 00 81 18 00 01 00 00    58ISD   ?.??.?..
    10: 2e 00 16 00 00 00 00 00 12 00 03 00 00 00 00 00    ..?.....?.?.....
    20: 80 02 00 00 e0 01 00 00 21 00 00 00 1e 00 00 00    ??..??..!...?...
    30: 05 00 00 00 70 00 23 00 12 00 05 00 00 00 00 00    ?...p.#.?.?.....
    40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    e0: 01 fd 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ??..............
    f0: 00 00 00 00 40 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00    ....@..?........
    ams_trex_8mm:/ # i2cget -y -f 0x3 0x2d 0xe5
    0x00
    
    

    理解、即使不同的电压电源可能不是问题的根本原因、是否有任何其他器件型号、例如 ds90cf363b、其工作电压为1.8V?

    您可以在此帖子上找到有关出现视觉干扰时的外观的视频、您以前是否观察到过任何情况? 请务必注意、它偶尔发生(例如1/100次)、并且在锁定和解锁器件 LCD (即重新初始化电路板的视频内核)时会自动固定。

     e2e.ti.com/.../DisplayPowerOnIssue.rar

    非常感谢您提供任何指导、

    谢谢。此致、

    埃斯特班五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于其他可以正常工作的部件、请尝试使用 CrossRef 工具: https://www.ti.com/cross-reference-search/singlepart?searchTerm=DS90CF363B

    干扰仅出现在屏幕的一半上、因此这很可能是同步问题。 您能否启用内部色条图形并查看是否仍然出现干扰?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将确定干扰是由 LVDS 输出还是 DSI 信号通过造成的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vishesh:

     

    感谢您的快速响应和使用交叉参考工具的建议。

    关于您的问题、请找到附加的新视频、可以看到、当问题发生时、如果我发送 DSI83测试模式、问题不存在、如果我恢复正常运行、问题再次出现。

     e2e.ti.com/.../DisplayIssueTestPattern.rar

    非常感谢您提供任何指导、

    谢谢。此致、

    埃斯特班五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Esteban、这意味着问题不是器件本身、而是进入器件的信号。 请尝试使用参考时钟来查看是否可以解决您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、如果无法使用 REFCLK、请尝试缩短 DSI83与 DSI 信号发生器之间的距离。 该问题很可能是随机的过度抖动和信号完整性问题导致的。