This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:TUSB320LAIRWBR 原理图审阅

Guru**** 2803255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1310510/tusb320lai-tusb320lairwbr-schematic-review

器件型号:TUSB320LAI

您好!  

我们 在某款产品中使用了 USB Type-C CCL 和端口控制 TUSB320LAIRWBR。 您能否查看原理图?

谢谢你。

此致、

卡宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../320LAI-review.pdf

    尊敬的 Kavin:

    我将评论作为 PDF 附上。

    我注意到的一点是、您在 CC1/2线路上有共模扼流圈。 这些是可以的、但对于这些线路上的低速信号可能不需要这些信号。

    我不确定 您的 VBUS_TYPEC 和 VBUS_MAIN 之间的 FL11器件是什么。 它显示为70欧姆、但看起来不是电阻器。 您能确认它是什么吗?

    此致!

    谢恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane:

    感谢您的及时响应。

    FL11是一款芯片铁氧体磁珠(BLM18SG700TN1D)、阻抗为70 Ω、额定电流为4A @ 85℃。

    谢谢你。

    此致、

    卡宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kavin:

    我明白了。 在这种情况下、您应该将320LAI 上的 VDD 和 VBUS_DET 直接连接到 VBUS_TYPEC、而不是 VBUS_MAIN。 我担心、70欧姆阻抗可能会将 VBUS 电压降低至器件预期的电压以下。 铁氧体磁珠会导致多大的压降、您知道吗?

    通常、旁路电容器足以稳定 VBUS 上的噪声。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Kavin

    将此问题标记为已通过我们的直接消息解决。 如有任何问题、请随时回答、该主题将重新打开。

    此致!

    谢恩