This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321AI:TUSB321AI 在 UFP 模式下未广播正确的电流

Guru**** 2928900 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321AI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1307707/tusb321ai-tusb321ai-not-advertise-correct-current-in-ufp-mode

器件型号:TUSB321AI

您好!  

在仅 UFP 模式下使用组件 TUSB321AI 时遇到一些问题。  

我正在对 USB 供电的仪器进行原型设计、我想知道可以从主机汲取多少电流。 由于唯一的电源来自 USB、因此我使用5V 电压为 TUSB321AI 和开漏输出(OUT1、OUT2、FAULT)供电;VBUS 线路也通过887k 电阻器与此5V 电压相连接。  

当我连接 USB-C 连接器时、我可以看到 OUT1线路为高电平、而 OUT2为低电平、这意味着900mA 具有电流容量。 我正在将板连接到2.5A 墙上适配器、所以我需要1.5A 的电流广播。 在我的 PC 上、我具有相同的行为。  

在 E2E 论坛(e2e.ti.com/.../3519981)上   、我认为问题可能是由在 VDD 稳定之前提供开漏输出引起的、因此我尝试将这些输出线路连接到外部电源、并在连接 USB 电缆后激活电源。 起初、我看到 OUT1和 OUT2都处于低电平、我想我解决了问题、但如果我看到 CC 线路上的电压测量值为0.4V、这处于"默认电流"范围内。  

如果我尝试在 TUSB321AI 之前提供开漏输出、我可以看到 OUT2暂时变为高电平、然后恢复为低电平、并使用示波器观察 CC 线、我可以看到下面的屏幕截图中报告的内容  

CC 线变为1V、这在"中等电流"范围内、但我不明白为什么会变为低电平至0.4V。  

我做错了什么?  

感谢您的帮助  

此致  

弗朗切斯科  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

     

    我正跟进此问题。 但是、相关工程师不在办公室、您可以在1月2日前收到回复。

     

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francesco:

       首先、UFP 检测是否可以正常工作? 当您翻转 USBC 电缆时、DIR 是否改变了状态?

       我看不到 您上面提到的示波器屏幕截图、可以再发送吗?

      顺便说一下、您能否 用私人信息发送原理图? 我刚刚发送了朋友请求。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francesco:

      新年快乐!

       您能从客户那里获得我以上所问的内容吗?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    祝你新年快乐!

    我不知道该怎么办才好。" 我会尽快进行您建议的测试。

    您是否在私人消息中收到原理图?

    此致

    弗朗切斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚才尝试将 ID 引脚连接到上拉网络、可以在翻转 USB-C 电缆时看到线路状态发生变化。

    此致

    弗朗切斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francesco:

      我收到了您的原理图、CC 引脚上不需要电容。

      ID 引脚在 UFP 中不重要、DIR 引脚是 USB-C 电缆翻转的指示信号。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我写错了、我 是指 DIR 引脚。

    此致

    弗朗切斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francesco:

     如果 DIR 正常工作、CC 引脚上的电流电压是否也正常?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    CC 引脚上的电压与以前相同:连接处有"尖峰"、然后信号降至0.5V、因此 TUSB321AI 会广播900mA。 波形与我发送给您的私人广告中的波形相同、我在此重新发送。

    当我断开 USB 电缆时、我有这个波形。 信号反弹到大约0.9V。

    此致

    弗朗切斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francesco:

      当 USB 电缆断开时、电路板应该会断电、CC 信号应该都变为低电平、我在这里是否漏掉了任何东西?

      我们是否可以与客户通话?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我也不清楚 CC 引脚上的弹跳。 电容器非常小、不应如此缓慢地放电。

    我们是设计人员、因此只要您有空、我们就可以打电话给您。

    此致

    弗朗切斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francesco:

      我们使用 WebEx、你们在电话中使用了什么软件、团队?

        您设置通话是否方便?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我完成了电话中建议的测试、我尝试通过 Type-C 转 Type-C 电缆而不是 Type-A 转 Type-C 电缆来连接器件;TUSB321AI 通告了正确的电流额定值。

    是否有 IC 可以使用 Type-A 转 Type-C 电缆广播 USB 主机端口的电流额定值?

    谢谢!

    此致

    弗朗切斯科