This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LVRA2:3.3V ->;通过 LVDS 实现1.8V 转换

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS9638, DS90LVRA2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1312834/ds90lvra2-3-3v---1-8v-translation-over-lvds

器件型号:DS90LVRA2
主题中讨论的其他器件:SN65LVDS9638

源为3.3V 单端输出、而
目标为1.8V 单端。

使用 LVDS 的一种解决方案是在 LVDS 接收器之后进行下移、如所示:
   www.ti.com/.../snla307

是否有可能淘汰电平转换器、仅使用3.3V 电源但使用1.8V 目标? 例如:

          3.3V           1.8V
3.3V 电源-> SN65LVDS9638 ->(LVDS)-> DS90LVRA2 -> 1.8V 目标

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的; DS90LVRA2等1.8V 接收器不需要单独的电平转换器。