This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:TCA9509相关问题

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9509, TCA9803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1310680/tca9509-tca9509-related-questions

器件型号:TCA9509
主题中讨论的其他器件: TCA9803

大家好、

我有关于 TCA9509的三个相关问题:

1. TCA9509是否具有 I2C 电平转换器的驱动能力?

VOL 的最大值是0.3V、我想确认一下。

3. TCA9509和 TCA9617之间有何差异?

感谢您投入宝贵的时间与精力。

此致、

马特.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Matt、

    是的、TCA9509既是电平转换器、也是 I2C 缓冲器。 由于 A 侧采用内部电流检测机制、A 侧的(最大 VOL = 0.3V)将略高于  B 侧的 VOL (最大 VOL = 0.2V)。 请注意、经过改进的 VOL 也称为静态失调电压。 这是精心设计的、因为内部电流源有助于 检测输入侧还是输出侧驱动为低电平、从而努力防止总线锁定。  

    TCA9509和 TCA9617之间的主要差异之一是该内部电流源的布局。 在 TCA9617上、这是在 B 侧上、因此静态电压偏移也会跟随 B 侧。 下面是其相似点和不同点的快速比较表:

    您也可以查看 此应用手册 、以了解有关此器件的更多信息。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    感谢您的详细答复。

    我们还有一个问题:

    由于我们用于 I2C 信号的电缆长度为2m、并且链路太长、因此 SI 建议添加一个 I2C 适配器(缓冲器)。 评估之后、需要添加2级电阻(缓冲器)。 如果添加 TCA9617、则仿真后级的电压超过0.6V。 我们有一个从设备。 VIL 要求小于0.5V、所以风险太高了、所以现在我们需要换成电压较低的电抗器、所以我们可以换成 TCA9509、对吗? 或者是否有任何其他具有较低 VOL 的适配器(缓冲器)来替代 TCA9617?

    感谢您投入宝贵的时间与精力。

    此致、

    马特.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9803在两侧都具有低输出电压。 (但对于如何连接其 B 侧仍有限制。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    此应用所需的数据速率是多少? 是400kHz 还是1MHz? 如果是1MHz、则 TCA9617将是唯一可行的选择。 客户可能需要翻转 A 侧和 B 侧、并串联两个 TCA9617、例如:控制器-> B<-> A <-> B <-> A ->目标。 由于 TCA9617一侧上的 VOL 最大值为0.23V、它将能够支持目标的 VIL=0.5V 要求。  

    如果应用数据速率为400kHz、则可以使用 TCA9509和 TCA980x、但对其连接方式有限制、如 TCA980x 数据表的第10.1.2.2节所示。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    感谢您的解释和答复。

    此致、

    马特.