This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GPMC 总线材料/文档

Guru**** 2579355 points
Other Parts Discussed in Thread: DM3730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1312240/gpmc-bus-materials-documentation

主题中讨论的其他器件:DM3730

尊敬的 TI 团队:

    我还没有找到关于 TI GPMC 总线的资料、您能不能同时提供 GPMC 总线的软硬件资料、谢谢  

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frank、您好!

    您能否确认您使用的是哪种 SOC?

    此致、

    S.Anil.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anil:ñ a

      我们将在产品设计中使用 DM3730和 AM62x、  

      谢谢。

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frank、您好!

    更多有关 AM62X GPMC 的详细信息、请查看以下外设。

    此致、

    S.Anil.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Anil:

          DM3730的情况,实际上 AM62只是在原理图设计中、但 DM3730在我们的产品中、我们 在使用 FPGA 的 GPMC 端口遇到了一些问题、   

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frank:

    我不熟悉这个 DM3730产品;让我内部检查一下谁为该产品提供支持。

    此致、

    S.Anil.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frank、您好!

    请注意、DM3730是一款旧器件、我们无法再根据产品页面上的横幅提供设计支持:
    https://www.ti.com/product/DM3730

    可在 DM3730 TRM (版本 R)的第10.1节中找到关于 GPMC 的硬件信息。

    我们为 DM3730推出的最新软件版本位于此处的产品页面中:
    https://www.ti.com/product/DM3730#software-development

    有时、那些较旧的器件还具有低级驱动程序或库、这些程序或库分布在较旧版本的 CCS 中(我认为更像裸机、而不是 Linux)。 如果在产品页面的软件开发部分找不到所需的代码、可能会隐藏在所用项目的 CCS 的原始安装中。

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Nick。