This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306-Q1:关于 PCA9306TDCURQ1的 I2C 波形问题

Guru**** 682950 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9306
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1313710/pca9306-q1-regarding-the-i2c-waveform-problem-of-pca9306tdcurq1

器件型号:PCA9306-Q1
主题中讨论的其他器件:PCA9306

嗨、团队,

客户应用案例为:I2C 电平转换芯片两侧的上拉电阻均为3.3V (典型值)。 但右侧的3.3V 电压(VCC2、VCC2的使能信号为 VCC2_EN)将高于左侧的3.3V 电压(VCC1)通电后、I2C 主器件和一些 I2C 器件位于电平转换芯片的左侧、 某些 I2C 器件位于电平转换芯片的右侧。
客户希望在 VCC2上电之前隔离右侧的 I2C 器件和左侧的 I2C 总线。 VCC2上电后、右侧的 I2C 器件连接到左侧的 I2C 总线。 也就是说、在 VCC2上电之前、电平转换芯片右侧的 I2C 器件不会影响左侧 I2C 总线的正常运行。
左侧的 I2C 主器件无法在右侧找到 I2C 器件。 VCC2上电后、I2C 主器件必须能够与左侧的 I2C 器件和右侧的 I2C 器件进行通信。

据我了解、客户希望 I2C1和 I2C2能够在上电前隔离。 如果 EN 在上电之前处于低电平、则芯片此时会关闭、端口处于高阻抗状态、因此可以实现隔离。
根据您的需求分析、它与下面的开关配置模式类似。

问题:

目前、客户测得在使用 PCA9306TDCURQ1后、I2C 波形并非单调的、如下所示。 这种行为合适吗? 可能的根本原因是什么? 如何处理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alan:

    您的理解是正确的、PCA9306可用于隔离从1侧到2侧的信号。 在开关配置中、VCC1/VCC2可以通电或断电、但 EN 必须为低电平、以便内部 FET 具有高阻态、从而将输入与输出分开。

    较慢的上升时间很可能与与与输出端相关的集总电容结合使用的外部上拉电阻有关。 请注意、PCA9306不包含任何用于 加快转换时间的缓冲电路、因此这完全取决于器件周围的外部 RC 元件。 您还可以查看   I2C 总线上拉电阻计算以了解更多信息、但如果操作 I2C 模式不是快速模式增强版、我则看不到共享波形的任何 I2C 时序违规。


    此致、

    插孔