This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S311:芯片推荐

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4S311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1313636/tpd4s311-chip-recommendation

器件型号:TPD4S311

您好,

TPD4S311的典型 OVP 为6V、客户实际使用 VBUS 不会超过5.5V、但5.5V 和 CC 引脚之间的短路将损坏负载芯片 IO (负载芯片 IO CC 引脚的最大电压为4.02V)。

当时选择这款芯片的初衷是要提升到20V 的保护水平、但 VBUS 在5V 时、芯片不能起到保护作用、是否有类似的芯片开始在 VBUS5V 上起到保护作用?

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rhea,  

    遗憾的是、没有这样的器件能够在如此低的电压下保护 CC 引脚。 我们与 TUSB4S311配对的 CC 和 PD 控制器的额定电压均为6V、因为它们在 CC 引脚上实施5V 上拉电阻。