This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9536:I2C 器件检测问题

Guru**** 2903660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1313026/pca9536-i2c-device-detection-issue

器件型号:PCA9536

您好!

我的客户正在验证 PCA9536DGKR。

它们使用 Linux 工具和命令"i2cdetect -r"通过读取所有地址的字节来扫描器件的 I2C 总线。 然后、查看哪个地址应答主器件。

PCA9536DGKR 位于此总线上、它仅在第一次回复 ack、而在这之后不应答 ack。

您对此问题有任何想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试不使用"-r"命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    克莱门斯的建议是否解决了这个问题?  

    我在网上找到了一个小的用法命令:

    不确定-q |-r 命令是否必须一起使用。 我不太熟悉 Linux 命令、但"-r"似乎不是 i2cdetect 的正确用法格式?  

    此致、

    泰勒