This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDES4940:FPD-Link CML/V3Link 四路解串器集线器中的 IV 路由

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB971-Q1, DS90UB9722-Q1, TDES9640, TDES4940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1313210/tdes4940-cml-routing-in-fpd-link-iv-v3link-quad-deserializer-hub

器件型号:TDES4940
主题中讨论的其他器件:DS90UB9722-Q1TDES9640、DS90UB971-Q1

大家好!

我正在进行一个项目、需要将单个 MIPI CSI 流分配到四个不同的目的地。 我正在考虑使用 TDES9640/DS90UB9722-Q1、但我不确定它是否可以在内部将单个 CML 输入路由到所有四个 CML 输出、主要充当扇出缓冲器。
此外、单个串行器(TSER4915/DS90UB971-Q1)能否有效控制5个解串器(1个充当扇出缓冲器+端点处的4个)并保持双向通信通道?

此致、

阿宁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anin:

    由于 CMLOUT 信号与 RX 端口以1:1连接、因此这种配置是不可能的。 您不能像这样将 CMLOUT 端口分配给单个 RX 输入的所有输出。 此外、CMLOUT 没有任何反向通道。 它仅是单向正向通道信号、  

    此致、

    凯西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。 只是为了确认、根据您的陈述、菊花链 TDES9640/DS90UB9722-Q1之间不存在反向通道。
    假设 TDES4940/DS90UB984对显示串行器/解串器的要求不同、如触摸和控制、是否以菊花链拓扑连接的2个解串器之间提供反向通道?
    此外、TDES9640/DS90UB9722-Q1上的每个 MIPI 端口提及2个时钟通道;这是否允许将2个端口配置为4个端口、每个端口具有1个时钟通道和2个数据通道?

    阿宁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AIN,

    在 FPD-Link 产品系列中、"菊花链"和"CMLOUT"特性不同(不同)。 CMLOUT 没有反向通道、但菊花链确实具有完整的反向通道。 例如、TDES4940支持在上行或下行方向通过多个菊花链跃点进行 I2C 通信和 GPIO 直通。  

    此外,在 TDES9640/DS90UB9722-Q1上每个 MIPI 端口提及2个时钟通道;这是否允许将2个端口配置为4个端口,每个端口具有1个时钟通道和2个数据通道?

    是的、这是正确的。 在这种情况下、可以通过 I2C

    此致、

    凯西