This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDES9640:V3Link 提供的新产品

Guru**** 2840280 points

Other Parts Discussed in Thread: TSER4905, TDES9640, TDES4940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1312979/tdes9640-new-products-from-v3link

器件型号:TDES9640
主题中讨论的其他器件: TDES4940、TSER4905

大家好!

您是否有关于 TDES9640、V3Link 等新产品的介绍材料?
另外、您是否有关于 TSER4905和 TDES4940产品的介绍性材料或详细材料?

我的客户非常感兴趣。

您也可以通过私人留言进行通话。

此致、
石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石渡市

    这两种产品都可通过各自的 TI.com 产品页面上的申请获取完整的数据表。 请让您的客户申请完整的数据表批准以获取详细信息。 之后、如果有任何具体问题、我们可以讨论召开会议、或直接根据 NDA 回答这些具体问题

    此致、

    凯西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey:

    感谢您的回答。
    您是否有可以介绍的文档? 数据表是否是介绍它的唯一方法?
    或者我是否也需要签订 NDA 来获取文档?
    没有太多有关 FPD-Link4的信息。

    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石渡市

    获取有关 FPD-Link IV 信息的最佳方法是从 TI.com 申请这些完整数据表。 当您提交申请时、我们的营销团队会对其进行审核、以确定是否可以与 NDA 共享信息/不可以与 NDA 共享信息。  

    此致、

    凯西