This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:POC

Guru**** 1127450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1313039/ds90ub960-q1-poc

器件型号:DS90UB960-Q1

您好!

  如果我在电压稳压器和 POC 电路之间添加另一个 π 型滤波器、该怎么办? 它会有更好或更差的性能、还是没有影响?

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zehui、

    这个问题很难回答、因为它可能取决于设计的许多因素。 但总的来说、为了尽可能改进噪声性能、最好为 PoC 电路提供一个低噪声输入。 如果 π 型滤波器有助于改善 PoC 输入端的噪声、那么它应该会有所帮助。 未明确要求使用  

    此致、

    凯西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey:

       附加 π 型滤波器是否存在任何可能造成不良影响的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zehui、

    如果 π 型滤波器通过产生谐振来增加噪声、则可能会降低性能。 但是、到目前为止、我在我们的客户应用中还没有遇到过这样的问题  

    此致、

    凯西