This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA8418:电阻器值的位置

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA8418

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1312958/tca8418-position-of-the-resistor-value

器件型号:TCA8418
主题中讨论的其他器件: Strike、

关于这个芯片的 ESD 保护、根据规格有内置的 ESD 保护。 但是、即使我们使用10KV 的静态空气、它仍会对 TCA8418造成损坏。

我们现在保留了电路上的串联电阻位置和 TVS 位置。

可以为电阻器的位置选择多大的电阻器、而不会影响按钮矩阵的功能? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    现在我们在电路上保留了串联电阻器位置和 TVS 位置。
    Unknown 说:
    可以为电阻器的位置选择多大的电阻器、而不会影响按钮矩阵的功能? 感谢您

    电阻器的值取决于几个因素、例如系统允许的最大上升时间和连接按钮的线路上存在的总寄生总线电容。 串联电阻的作用基本上类似于低通滤波器。 对于像100k 这样的较大串联电阻、我预计转换会非常缓慢、这意味着如果按钮被非常快速地按下、连续转换可能会由于上升时间过慢而无法识别。  

    选择串联电阻有助于限制通过路径的总电流。 100欧姆等串联电阻应该可以使用、+ TVS 二极管可以针对更大的电压(+/-10kV)提供外部 ESD 保护。  

    此致。

    泰勒