This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9518:I2C 集线器芯片

Guru**** 2895530 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9548A, PCA9518, TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1312849/pca9518-i2c-hub-chip

器件型号:PCA9518
主题中讨论的其他器件: TCA9548A、PCA9548A

您好  

我们正在寻求具有至少5个适用于 Android 平台的端口输出的 I2C 集线器芯片。 我仅找到了 PCA9518PWT。 我正在检查它的可行性。

 

您能帮助提供可行芯片各自的型号名称、数据表和报价吗?  非常感谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "那你打算怎么办?" PCA9518缓冲其上行端口和四个下行端口;当总线总电容超过400 pF (或您的器件的驱动强度是多少)时使用。 如果只想禁用某些总线段、可以使用 μ I²C 开关、如 PCA9548A/TCA9548A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    根据各自的模型名称、您是需要 CAD 封装还是 PSPICE 模型? 我们没有 PSPICE 模型。 可在 此处的产品系列中找到 CAD 模型。 我建议使用 PCA9518PWR、因为其他封装选项处于"最后可采购期限"阶段。  

    产品说明书在 这里。  

    可以在页面底部的产品组合页面上配送订单。  

    此致、

    泰勒