This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:在 UFI 模式下更新固件

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1303198/tusb9261-update-firmware-in-ufi-mode

器件型号:TUSB9261

开发了一个在微控制器上运行的闪存编程器以初始化其链接的 TUSB9261的 SPI 闪存后、我现在尝试在 UFI 模式下执行相同的操作。 即固件正在运行、无法强制进入 HID 模式(为了简化更新过程、我不希望在演示板上使用任何跳线作为 J13)。

在 Windows 菜单上运行的 TI 闪存燃烧器的用户指南显示为§3.2、表示某些 SCSI 命令可以执行与 HID 模式下相同的任务。 我在固件版本为0.99和1.06的情况下尝试这些命令,但无法正常运行。 我相信这是可能的,因为闪刻机运行在窗户上。

在我的独立 UFI 和 SCSI 模式是兼容的,我错了吗? 您是否对 SCSI 模式的 TUSB 更新有任何想法或至少有一个示例 ?

此致

梅济安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Meziane:

    我们对此器件没有软件支持。  如您所述、可以选择 在 Windows 中使用 Flashburner 启用 HID 和海量存储接口。

    "Windows 上运行的 TI 闪存燃烧器的用户指南 在§3.2中提到、一些 SCSI 命令可以执行与 HID 模式相同的任务。 我使用固件版本0.99和1.06尝试这些命令,但无法正常运行。"

    没有 TUSB9261在 SCSI 模式下更新的示例、但用户指南中的说明应该仍然有效。  您能详细说明一下它是如何工作的吗?

    此外、获得固件源代码可能会有所帮助。  可以在 TUSB9261产品页面上根据要求获取该文档。  其中包含 scsi.c 文件、此文件在此处可能很有用。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicholaus:

    如何处理: 我根据项目中所有其他 UFI 命令所使用的模板,但使用 Flash 刻录机用户指南中给出的 SCSI 模式操作码,详细阐述了命令。 我获得了以下结果:  

    -固件 v0.99 : 除非重置,否则 USB 堆栈会为所有操作码返回 USB_ERROR ,但重置不起作用。

    -与固件 v1.06 :所有命令似乎被接受,但不起作用。

    我将按照您的建议、尝试在产品页面上获取固件源代码、希望它能对我有所帮助。

    尼古拉斯之后、 我将会告知您

    此致

    梅济安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Meziane:

    有趣。  我会记下这一点、并查看用户指南中的说明。

    我将保持此问题不变。  请告诉我这是否有帮助。

    谢谢。

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholus:

    我尝试了2次在 TI 产品页上获取固件源代码、但每次都被拒绝了、我都不知道是为什么。  

    可以帮帮我吗?

    此致

    梅济安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Meziane:

    我会研究你为何会被拒绝及跟进。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Meziane:

    还在研究这个。  因为假期我不在办公室、但我会 尽快跟进。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Meziane:

    此问题已提交给全球贸易合规团队、我正在等待回复。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Meziane:

    我仍在等待。  GTC 小组已重定向到另一个小组。

    一些初始响应进行计算。  TI 似乎没有贵公司的记录、因此您可能希望联系我们的客户支持中心。

    客户支持中心–主页-客户支持(TI.com)

    只要我看到我的回应,我会让你知道。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Meziane:

    答复是"客户信息必须与实体名单条目匹配"。  如果您需要更多信息、我建议您联系客户支持中心。   

    如果我还能做什么、请告诉我。

    谢谢。

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholus:

    感谢您的答复。 我的理解是、虽然我们 提供的电路板配备了 TUSB9261、但我们不将客户称为客户支持。 根据您的建议、我将尝试与客户支持中心联系以获取更多信息。

    此致

    梅济安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Meziane:

    谢谢。  我希望他们可以为您提供帮助。  我现在将此问题标记为已关闭。

    此致、

    尼古拉斯